This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:TPS54J060 VCC(使用内部 LDO 时)

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630606/tps54j060-tps54j060-vcc-when-using-the-internal-ldo

器件型号: TPS54J060

您好:

我想知道当输出电压恰好为 4V 或略低于此值时、是否可以使用内部 LDO。 Vin 处的输入电压为 11.2V 至 14.2V。 在这种情况下、我是否可以假定 VCC 在一段时间后在内部生成?

谢谢、

Tony  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为数据表读错了、但我想进行确认。 如果 Vin >4V、则 VCC 可以产生自己的内部 LDO 电压、电压为 3V。 如果 Vin 大于 4V 且所有其他引脚都配置正确、则无需存在 VCC 即可运行。 有人可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    没错、如果您使用内部 LDO 为内部电路供电、那么您需要 4V 的输入电压。 如果使用外部电路覆盖 Vcc、则可以降至 2.7Vin。

    Carson