This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:定义大负载电容的阈值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627784/tps27sa08-threshold-defining-large-load-capacitance

器件型号: TPS27SA08

您好的团队、

关于以下主题:TPS27SA08:容性负载导致的能量限制 — 电源管理论坛-电源管理…

有人提到、当负载电容超过 500 µF 时、可能会触发能量限制。 但是、我们的客户报告说、即使负载电容为 300 µF、器件也无法运行。

如果有明确而准确的标准来定义设备停止运行的点、我们将不胜感激、如果您能与我们分享它。
您还能告知 TPS27SA08 停止运行的负载电容值是多少?

 

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hori、

    客户认为什么是故障案例? 它们是希望负载在第一个脉冲上充电、还是可以重试? 如果可接受重试、那么 所需的负载充电时间是多少? 应用的温度是多少?

    由于 TPS27SA08 在不同工艺/温度下的性能会发生变化、因此不建议用于电容器充电。 最低功耗要求。 此外、电容器没有太多内部数据。 为此器件充电。 器件差异可能为 500uF。 在这些情况下、我们通常推荐使用较新的 HC 器件、如 TPS1HC04 或 TPS1HC08。 较新的器件获得更好的支持、并具有更好的热调节性能。

    随附了 TPS1HC08 数据表中的一探、它可以在略超过 3ms 的时间内为 1mF 电容器充电、无需重试。 我还附加了一个截图、展示了自动重试情况下的动态热调节。

    TPS1HC08-Q1 9.8mΩ 单通道汽车类智能高侧开关数据表

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Filip-San:

    我们预计负载将被初始脉冲充电。
    通过减小电容可以解决该问题、这表明行为受到能量限制的限制。


    本文档提到、考虑到器件差异、500 µF 是最大值。
    这是否可以理解为由于工艺和温度变化、能源限值可能从 500 µF 周围开始生效的估计值?


    基于此、您能否告知应该选择 HC 器件的负载电容值是多少?
    任何量化准则都将受到高度赞赏。

     此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hori-San、

    我们正在准备一个应用程序。 请注意 TPSxHCxx 电容器充电数据。 电压在 13.5V 至 18V 之间变化、温度在–40°C 至 125°C 之间变化、负载在 47 μ F 至 2mF 之间变化、电流限制从 STG 到开路不等。 进行调整。 注释尚未完成、但我们对每个器件的性能有一个总体趋势。

    根据电流限制等条件、TPS1HC03 可以为 1mF 充电、TPS1HC04 可以充电 800uF、TPS1HC08 可充电 800uF、为获得最佳性能、当不是双负载时、TPS2HC08 可充电至 2mF。 不建议使用 TPS2HC16 为电容器充电。

    该应用的电压和温度范围是多少? 此外、您能否提供预期充电的电容值和范围? 600 μ F?

    此外、 如果我们没有您提供的数据范围、预计何时开始量产? 由于仍在测试中、何时需要的信息?

    对于电容器充电、我们通常建议使用 TPS1HC04。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip-San:

    对于 TPS27SA08、负载电容器最初配置为两个 300 µF 电容器、但器件无法正常运行。
    通过将配置更改为单个 120 µF 电容器、可以由初始电流脉冲为电容器充电、并且器件开始正常运行。

    此外、即使使用 300 µF 电容器、电容也足够大、可以使 TPS27SA08 达到其能量限值。

    我想了解的是、使用 TPS27SA08 时、多大的负载电容范围是可以接受或可行的。
    请告知您。

    此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、

    TPS27SA08 不用于执行电容器充电、因此器件很难区分容性负载和故障事件。 我们强烈建议使用 HC 器件、因为它们是针对此类应用而设计的。

    谢谢、

    Filip