This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:无法读取 UCC5880-Q1 的 SPI 寄存器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632414/ucc5880-q1-unable-to-read-the-spi-registers-of-ucc5880-q1

器件型号: UCC5880-Q1

尊敬的社区:

我们在使用 UCC5880 器件的 SPI 接口时遇到了困难、需要在确定访问其内部寄存器的精确读取和写入过程方面获得帮助。

我们在正常模式下以 2MHz 时钟频率运行 SPI 总线、对每个器件使用单独的片选 (CS) 线路。 尽管遵循数据表中提供的信息、我们仍然观察到不一致的寄存器读取和写入行为、包括意外的数据移位、错误的 CRC 响应以及多字节事务期间偶尔出现的器件锁定。

请由他人详细分步介绍 UCC5880 的正确 SPI 读取和写入序列吗?  

提供了一些技术资源(超出标准数据表)、深入说明了该器件的 SPI 协议实现、我们将不胜感激提供相关链接或参考。

提前感谢您的支持。 我们很乐意提供示波器捕获或我们当前实施的其他详细信息(如果这有助于诊断问题)。

此致、Deepak A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    感谢您的联系。 通常为数据表(第 5.11 和 6.5.3 节) 应提供足够的有关如何使用该器件的信息和指导、但我们想根据您的 SPI 命令提供更多帮助。  

    您是否会测量四个 SPI 信号 (NCS/CLK/SDI/SDO) 并与我们分享? 我可以帮助审核并根据其提供评论。  

    此致、

    Luwei