请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC5880-Q1
尊敬的社区:
我们在使用 UCC5880 器件的 SPI 接口时遇到了困难、需要在确定访问其内部寄存器的精确读取和写入过程方面获得帮助。
我们在正常模式下以 2MHz 时钟频率运行 SPI 总线、对每个器件使用单独的片选 (CS) 线路。 尽管遵循数据表中提供的信息、我们仍然观察到不一致的寄存器读取和写入行为、包括意外的数据移位、错误的 CRC 响应以及多字节事务期间偶尔出现的器件锁定。
请由他人详细分步介绍 UCC5880 的正确 SPI 读取和写入序列吗?
提供了一些技术资源(超出标准数据表)、深入说明了该器件的 SPI 协议实现、我们将不胜感激提供相关链接或参考。
提前感谢您的支持。 我们很乐意提供示波器捕获或我们当前实施的其他详细信息(如果这有助于诊断问题)。
此致、Deepak A.