This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:使 TPS22948 低于 VDD 工作电压

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629369/tps22948-leaving-tps22948-below-vdd-operating-voltage

器件型号: TPS22948

TPS22948 能否在输出关闭的情况下保持 VDD 为 2V?  

上下文中、我有一个具有旁路功能的升压 SMPS。 当器件关断时、它将处于旁路状态、主电源轨电位会低至 2V、低于 TPS22948 的工作范围。 但在这种模式下、我不需要它就可以进行操作。

感谢您提供的任何建议、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frankie、

    我正在处理这个问题、并将返回给您。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frankie、

    该器件没有 UVLO 锁定。 如果使能在 VIN<2.5V 的整个时间内处于低电平、那么这应该没问题。 不建议在 VIN 恢复到所需的最小电压之前启用器件;只要在 VIN 足够稳定时出现 EN 脉冲、就没有问题。  

    谢谢、

    Rishika Patel