Other Parts Discussed in Thread: TPS22948
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS22948
TPS22948 能否在输出关闭的情况下保持 VDD 为 2V?
上下文中、我有一个具有旁路功能的升压 SMPS。 当器件关断时、它将处于旁路状态、主电源轨电位会低至 2V、低于 TPS22948 的工作范围。 但在这种模式下、我不需要它就可以进行操作。
感谢您提供的任何建议、