This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14540:[Part2]输入电压/电流噪声与开关操作同步

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LV14540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632855/lv14540-part2-input-voltage-current-noise-synchronized-with-switching-operation

部件号: LV14540

您好、

这是有关问题的延续。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631356/lv14540-input-voltage-current-noise-synchronized-with-switching-operation/6289391

感谢您以前的支持。

根据您的解释、我们希望确认我们在下面的理解是否正确。

由于机密性原因、我们无法分享原理图或布局图像、但客户对布局指南还有其他问题。

  1. 关于“使开关节点的铜面积尽可能小“
    我们的理解是、这指的是 SW 节点周围的覆铜区域、主要是连接到 SW 引脚的布线/覆铜、包括从 SW 引脚到整流器二极管和输出电感器的连接。
    这种理解是否正确?
  2. “使用辐射噪声较低的薄型电感器“
    客户询问在以下情况下、是否有任何推荐的电感器示例:
  • 电感:10 µH
  • 最大电流:4.7A

如果没有具体的推荐器件型号、建议客户选择具有足够 Irms 和 Isat 裕度的屏蔽、低厚度电感器是否正确?

  1. 关于“在开关下方放置一个实心接地平面“
    我们的理解是、这是指 IC 正下方和周围功率级区域(尤其是 LV14540 器件下方)的一层上的实心 GND 平面、散热焊盘连接到 GND、输入/输出电容器接地通过短路径返回到 IC GND/PAD。
    这种理解是否正确?

如果您能说明其中每个部分指的是布局的哪一部分、将会很有帮助。

此致、

Conor

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    您的理解对所有要点都是正确的、我添加了布局的注释图像。 我首先要确保测量的准确性、但尽可能优化布局始终是一个好主意。

    根据您提供的要求、可能很难找到更薄型的电感器、但您的理解是正确的。

    此致、

    Hardit Singh