Other Parts Discussed in Thread: LV14540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: LV14540
您好、
这是有关问题的延续。
感谢您以前的支持。
根据您的解释、我们希望确认我们在下面的理解是否正确。
由于机密性原因、我们无法分享原理图或布局图像、但客户对布局指南还有其他问题。
- 关于“使开关节点的铜面积尽可能小“
我们的理解是、这指的是 SW 节点周围的覆铜区域、主要是连接到 SW 引脚的布线/覆铜、包括从 SW 引脚到整流器二极管和输出电感器的连接。
这种理解是否正确? - “使用辐射噪声较低的薄型电感器“
客户询问在以下情况下、是否有任何推荐的电感器示例:
- 电感:10 µH
- 最大电流:4.7A
如果没有具体的推荐器件型号、建议客户选择具有足够 Irms 和 Isat 裕度的屏蔽、低厚度电感器是否正确?
- 关于“在开关下方放置一个实心接地平面“
我们的理解是、这是指 IC 正下方和周围功率级区域(尤其是 LV14540 器件下方)的一层上的实心 GND 平面、散热焊盘连接到 GND、输入/输出电容器接地通过短路径返回到 IC GND/PAD。
这种理解是否正确?
如果您能说明其中每个部分指的是布局的哪一部分、将会很有帮助。

此致、
Conor