This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:适用于 12V 至–12V、输出电流为 3A 的产品

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM25088, LM25116, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632484/lm25088-product-for-12-to--12v-with-3a-current-at-output

器件型号: LM25088
主题中讨论的其他器件: LM5088LM25116LM61460LMR60460

您好、  

请推荐能够将 12V 输入转换为–12V 输出、具有 3A 负载电流要求的产品?

 

--

此致、

Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    我正在将此主题分配给一位同事。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meghla、

    总体来说、您希望使用额定电流为 6A 至 10A 的器件、因为在给定条件下、器件上的峰值电流应力将超过预期输出负载电流的 2 倍。

    您能否提供有关负载条件的更多信息? 是 3A 峰值还是预计会有更大的瞬态?

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardit:  

    我们的实际负载电流要求为 1.5A。 为此、我们已经决定满足最大 3A 负载电流要求。 这很好吗?  

    我们通过了 webench.ti 电源设计器,我们输入了输入电压 — VMin- 11.8V 和 Vout-12.2V。 VOUT=–12V 和 Iout=3A、通过输入这些值 LM25088、LM5088 和 LM25116 作为建议值。 您能否提供有关以下方面的帮助?这些 IC 的最大输出电流处理能力是多少?  

    我已经附加了 webdesign TI 工具的 SNAP。 请检查。

    --

    此致、

    Meghla  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meghla、

    您展示的器件均为所有控制器(外部 FET)。 这是您的要求、还是带有内部 FET 的器件可以满足吗? IBB 也更容易配置这种方式。

    我建议 使用  LMR60460、这是一款最大 6A 的降压转换器。 它的尺寸小巧、具有集成 FET、可以支持您重点介绍的应用条件。 另一个选项是 LM61460、它增加了 EMI 优化。  

    我强烈建议查看下面链接的应用手册、了解有关如何为 IBB 配置降压转换器的详细信息。

    使用 IBB

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hardit Singh