This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电一段时间内出现卡滞和 99%或 100%

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632141/bq40z80-stuck-and-99-or-100-on-discharge-for-a-while

产品型号: BQ40Z80

您好、我们遇到了这样一个问题:放电时、RSOC 卡在 100%或 99%。 一段时间后(例如 5 分钟)、百分比将开始下降、但显然不再与实际充电状态匹配。

在下图中、当电池电量耗尽几分钟后、百分比保持稳定在 99%、然后开始递减。 我们启用了 RSOCL、这样电池在达到 VCT 之前不会达到 100%。

过去、这个百分比会一直保持在 100%。 我们认为、这是由于 VCT 发生故障、导致 BMS 检测到错误的过度充电。 然而,我们看到了这个论坛的帖子,这使我们相信 RSOCL 会解决这个问题。 如上所述、我们仍然有这个问题。 Image (25).png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 另外值得注意的是、我们将最大仿真迭代次数从 30 次更改为 20 次。 我不确定这是否会导致这种情况。