请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号: BQ40Z80
您好、我们遇到了这样一个问题:放电时、RSOC 卡在 100%或 99%。 一段时间后(例如 5 分钟)、百分比将开始下降、但显然不再与实际充电状态匹配。
在下图中、当电池电量耗尽几分钟后、百分比保持稳定在 99%、然后开始递减。 我们启用了 RSOCL、这样电池在达到 VCT 之前不会达到 100%。
过去、这个百分比会一直保持在 100%。 我们认为、这是由于 VCT 发生故障、导致 BMS 检测到错误的过度充电。 然而,我们看到了这个论坛的帖子,这使我们相信 RSOCL 会解决这个问题。 如上所述、我们仍然有这个问题。