This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185 针对 40mA 的快速充电配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ25188, BQ25185, BQ24078, BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631591/bq25185-bq25185-fast-charging-configuration-for-40ma

器件型号: BQ25185
主题中讨论的其他器件: BQ24078、BQ24232 、BQ25188、 BQ25190

您好、  

我正在设计一款使用 50mA 可充电 锂聚合物电池的玩具。 充电器端口是一个 USB Type-C 端口 ( 默认 USB 电源 受电方:5V、500mA)。   

所选的充电器 IC 为 BQ25185、需要将快速充电电流设置为 40mA。

根据数据表第 12 页、如果充电电流低于 50mA、建议在 ISET 引脚上使用一个使用 50pF 电容的额外 RC 电路来提高信号稳定性。  

请告诉我 :  

  1. ISET 引脚上需要 RC 电路中的“R"值“值是多少?  
  2. 上述 RC 是否与 ISET 电阻并联?
  3. 快速充电器电流小于 50mA 时 ISET ckt 的任何示例?  
  4. 是否有任何功能可以向主机指示电源正常?  我是否可以使用 STAT1 和 2 引脚进行主机 MCU 的充电器检测?
  5. 是否有任何推荐 用于我的应用的独立电池充电器(独立电源路径,超低静态电流,4.35V 锂聚合物电池)?

image.png

 此致

SG

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SG:

    感谢您的联系。

    您可以在 BQ25185 EVM (R12 和 C7) EVM 用户指南:BQ25185EVM 的原理图中找到此 RC 电路的示例

    在 EVM 上、使用一个 4.7nF 电容和一个 2k 电阻。

    也就是说、只有在设计中出现稳定性问题时、才真正建议添加此 RC 电路。 大多数客户不使用此额外 RC、也没有任何问题。 您可以为它添加封装、以防您以后发现需要它、但如果没有它、您很可能会很好。

    ISET 引脚电压与充电电流成正比、因此当充电电流较低时、ISET 引脚电压也较低。 当该信号较低时、更容易受到噪声的影响、因为信号不再比噪声大得多。 这就是额外 RC 电路建议的来源。

    BQ25185 听起来非常适合您的应用。 这是我们全新的独立线性充电器、可通过 ILIM/VSET 引脚将电池稳压电压配置为 4.35V。

    STAT1 和 STAT2 引脚 可以连接到 主机 MCU。 BQ25185 数据表的表 7-2 列出了这些引脚的状态。

    BQ24078 是一种替代的独立线性充电器选项。 该器件具有专用的/PGOOD 引脚、可在需要时提供电源正常指示。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ24078 以及 BQ24232(4.2V 电池)是否可用于微电池充电和可穿戴/TOY 应用? 两个 IC 的静态电流可能是多少? 建议始终启用 CE 引脚吗?  

    此致

    SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SG:

    是的、BQ24078 和 BQ24232 都 非常适合 为可穿戴设备和玩具中的小型电池充电、因为它们是线性充电器、而这些充电器通常具有非常小的解决方案尺寸。

    如果您需要更小的解决方案、我推荐使用 BQ25188。 如果您需要集成度更高的解决方案、我推荐使用 BQ25190。 这些器件由 I2C 控制而不是独立器件、但它们是根据您的要求提供的理想选择。

     通常 会在  数据表的“电气特性“表的开头列出静态电流。

    将/CE 引脚连接到 GND 以始终启用充电是一种常用的方法。

    但是、如果应用中可以移除电池、我建议对/CE 引脚进行一些控制、因为最好在未连接电池时禁用充电。 原因是在未连接电池并启用充电的情况下、BAT 引脚电容器将充电至电池稳压电压、因此如果您连接充电至 3V 的电池、例如、从 BAT 引脚电容器到电池将会出现不受控制的电流、这是不可取的。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我选择  使用 BQ24232 进行玩具设计。    借助电源正常引脚和单个 STAT 引脚  、 可轻松与主机连接。

     泄漏电流 为 6.5uA 、略高于 BQ25185 (4uA)、但它适用于我的应用。 请告诉我、对于 3.7V / 50mA 的微型电池、是否需要考虑任何问题?

    此致

    SG4.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SG4:

    BQ24232 应该能很好地 与电池配合使用。 我没有任何顾虑。

    您的电池容量是多少?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    它的 额定电压为 3.7V、 容量为 50mA。  

    此致

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    好的。 如果 您有任何疑问、请随时联系我。

    此致、

    Alec