This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969:IREG 功能在 DS 中没有清晰的定义

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2969, BQ2961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630319/bq2969-ireg-ability-has-no-clear-definition-in-ds

器件型号: BQ2969
主题中讨论的其他器件: BQ2961

尊敬的团队:

 

我想使用 BQ2969 REG3V3 来为 LED 供电、但是、我在 DS 中找不到 IREG 功能。 您能帮助说明一下吗?

image.png

BQ2961/2

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、有任何反馈意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我认为 可以在数据表中找到 IREG_SC_LIMIT 信息。 这可以回答您的问题吗?



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。 我看到了这些数据、我混淆了从 3.2mA 到 25mA 的 Ireg 限制。 何时会成为 25mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    REG 电源中列出的测试条件表明 IREG 预计高达 3mA。 Ireg 限值规定、某些单元在 REG OUT 短路时将限制在 3.2mA 或达到 25mA。 他们不应在 LDO 上设计任何需要超过 3.2mA 的元件。  

    此致、
    Alexis