This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:SYS 电流和 BAT 电流控制

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631346/bq25895-control-of-sys-current-and-bat-current

器件型号: BQ25895

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们想确认用于为 BQ25895 电池充电的电流 (BAT) 和系统 (SYS) 使用的电流。

例如、在数据表的“典型应用“配置中、在以下条件下:

输入:5V/3A (=15W)、IINLIM =3.25A

-- Ichg:2A (3V/6W、4.2V/8.2W)

作为假设效率为 100%的简化计算、SYS 的可用功率将为 6.8W (=15W - 8.2W)、对吧?

如果在电池充电电流为 2A 时 SYS 负载电流 (ISYS) 和 PMID 负载电流 (Ipmid) 变为高电平并且 SYS 和 PMID 功率超过 6.8W、那么了解 Ichg 会自动减小是否正确?  

image.png

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masashi

    作为简化的计算、假设效率为 100%、SYS 的可用功耗将为 6.8W (=15W - 8.2W)、对吧?

    是的

    如果在电池充电电流为 2A 时 SYS 负载电流 (ISYS) 和 PMID 负载电流 (Ipmid) 变为高电平、并且 SYS 和 PMID 功率超过 6.8W、理解 Ichg 会自动减小是否正确?  [/报价]

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的答复。

    我已理解此问题、因此 我将关闭此案例。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masashi:

    很棒!

    谢谢、

    Ning