Other Parts Discussed in Thread: LM21215, TPSM8287B30
器件型号: LM21215
主题: TPSM8287B30 中讨论的其他器件
我们有一个适用于 MPSoC 的设计、使用 LM21215MH/NOPB 为晶圆制造厂提供核心的 0.85V 电压轨。 MPSoC PL 的逻辑设计随着硬件的设计而显著增长,目前的估计使我们处于类似 19A 的最坏情况。 LM21215 声称它是一个 15A 最大输出稳压器、但数据表中存在一些不一致之处、表明它实际上可能提供更大的电流。 例如、数据表图 6-14 显示、当 Rilim 值为 10K Ω 时、整个温度范围内的电流限制范围为~19.25A 至~20.5A。 快速入门电子表格具有相同的含义、允许 Rilim = 15K Ω 的值以实现 20A 的限值。 瞬态 SPICE 模型似乎还允许高于 15A 的输出、并且没有明显的负面影响。 器件设计是否有特定问题将其限制为 15A 输出、或者它是否可能运行得更高?