This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯平衡终止条件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632954/bq76952-cell-balancing-immedate-termination-conditions

器件型号: BQ76952

您好的团队、

我目前正在开发采用 BQ76952 芯片的 BMS 固件。

在测试电芯平衡时、我注意到即使满足继续平衡所需的所有条件、它也会突然停止。 如下面的配置参数列表所示、在以下当前状态下、我希望 AFE 保持平衡:差值大于 20mV、最小电芯电压高于 3.4V、充电电流低于 1A

系统会尝试启动平衡、但在短于配置的 Cell Balance Interval(电池平衡间隔)几秒钟后、平衡会停止并且似乎不会重新启动。

当最大电芯电压略接近 COV 限值时、我多次观察到这种行为(尽管我不确定是否始终如此)。 除了 TRM 中所述的配置参数之外、AFE 是否有其他条件来立即终止均衡?

例如、

image.png

注意:“CB Cell“是被平衡电芯的位掩码。 (一次 2 个单元)

注意:“CB 时间“是自平衡开始以来的时间(以秒为单位)。

我们的均衡配置为:

Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration = 0x16U (CB_NO_CMD, CB_SLEEP, CB_RLX)
Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Interval = 15U
Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Max Cells = 2U
Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Min Cell V (Relax) = 3400
Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Min Delta (Relax) = 20U
Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Stop Delta (Relax) = 10U
Settings:Current Thresholds:Chg Current Threshold = 1000 (1A)

Protections:COV:Threshold = 71U (3593mV)

Note: The test was done in room temperature so assume no conflicting temperature conditions.

 

谢谢您、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    我不知道会停止平衡的另一种情况。 是否触发了任何保护?

    此致、
    Michael