This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:有关比例栅极驱动的问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617012/ucc24612-question-about-proportional-gate-drive

器件型号: UCC24612

大家好:

一个客户考虑使用 UCC24612。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
他们需要并联两个外部 FET。  
这种使用是否有任何问题?
问题 2:
这种使用是否可能导致每个 FET 之间出现电流不平衡?
问题 3
是否会由于栅源布线长度的差异或 FET 之间的个体差异而增加这种不平衡?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请告诉我您在使用哪些 MOSFET? FET 的 RDS 是什么?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的答复。

    客户尚未决定使用哪种 MOSFET。
    想从 TI 获得一般性意见。

     如果没有特定的 MOSFET 器件型号和 Rdson、是否难以回答任何注释?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、根据 RDS ON、我们可以检查 IC 是否能够驱动并联 FET。

    请参考下面的主题,你会得到一个想法。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691605/ucc24612-can-it-drive-2-pcs-100a-mosfet-in-parallel/2550251?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC24612#

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的支持。

    您所示的主题表示、RDSon 非常低的 MOSFET 不能用于 UCC24612。

    此时、客户有以下问题。
    请你给我答复。

    问题 1:
    在 MOSFET 并联连接情况下、最小 Rdson 值是多少?

    问题 2:
    为什么 不使用 RDSon 极低的 MOSFET?

    问题 3
    如果在 VG 和 MOSFET 栅极之间插入一个电阻器(例如 10 Ω)、
    尽管使用了非常低的 Rdson MOSFET、这是否没问题?   

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    最小 RDS ON 取决于您的电路规格请参阅以下片段(取自 UCC24612 数据表)、它将为您的 Q1 和 Q2 提供答案。

    问题 3 否、尽管 FET 的 RDS ON 不是太低、但建议为并联电阻使用单独的栅极电阻器、以防止栅极上有破坏性的高频噪声。

    此致、

    亚米尼。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的答复。

    正如我在这个胎面开始时所写、客户希望并联使用 2 个 MOSFET。

    此时、他们有以下问题。
    请你给我答复。

    Q1.如果并联连接的 2 个 MOSFET 的 Rdson 电阻高于公式 1 计算出的电阻、
       使用 2 个并联的 MOSFET 是否没问题?    
    问题 2:
    这种使用是否可能导致每个 FET 之间出现电流不平衡?
    此外、是否有任何对策来避免电流不平衡?

    问题 3
    是否会由于栅源布线长度的差异或 FET 之间的个体差异而增加这种不平衡?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的 支持。

    我向他们询问了他们要使用的 MOSFET 器件型号、但他们尚未确定器件型号。
    然而、它们假设 1pc 的 MOSFET RDSon 为 1.1mil Ω
    1pc 的峰值电流为 62.5A

    他们希望使用 2 个并联的 MOSFET (FET1 和 FET2) 来减少
    每 1pC MOSFET 的峰值电流。

    此时、他们有以下问题。
    我能再问你们这些吗?

    问题 1:
    这种使用是否有任何问题?
    问题 2:
    这种使用是否可能导致每个 FET 之间出现电流不平衡?
    问题 3
    栅源布线长度的差异是否会增加这种不平衡
    或 FET 之间的单独差异?

    关于 Q2、他们认为每个 MOSFET 的运行方式如下
    当 FET1 和 FET2 连接到 UCC24612 VG 时。

    例如、
    当流向每个 FET 的次级电流减小时、
    例如、当 FET1 的 Rdson 高于 FET2 的 Rdson 时、
    1.FET2 电流高于 FET1 之一。
    当 SR 漏源电压降至–50mV 以下时、栅极电压开始
      下降、FET2 电流比增加。
    3.电流变得不平衡。
    这个想法是正确的吗?
    同时使用并联 MOSFET 是否也存在问题?
    或者它没有问题、因为它 在瞬态过程中的差异很小?

    请你给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

      使用 UCC22612 驱动两个并联 FET 没有问题。

    如果要使用穿孔 MOSFET、请确保 MOSFET 的合并 Rdson(对于并联 MOSFET)不低于 3 至 4m Ω。 对于 SMD MOSFET、您可以将 Rdson 稍微降低一点。  

    Q2 和 Q3 取决于您选择的 MOSFET、如果这两个 MOSFET 完全相同、则应实现静态电流共享。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的大力支持。

    客户有以下问题。 您能给我一个答案吗?

    问题 1:
    您在上一个回答中说过以下内容。
    >建议使用单独的栅极电阻器
    >用于并联电阻器、以防止在栅极上产生破坏性高频噪声。

    多大的电阻值可以满足这些电阻的要求? 大约为 2.2 欧姆?

    此外、我认为这些电阻器连接应该如下所示。

    UCC24612 VG 引脚-> 2.2 Ω-> FET1 的栅极
                     |
                    +-> 2.2 Ω-> FET2 的栅极

    我这个连接正确吗?

    问题 2:
    这次、 您给了我以下答案。
    >如果您要使用通孔 MOSFET ,请确保
    >MOSFET 的组合 RDSon(对于并联 MOSFET)
    >请勿低于 3 至 4 mOhm。

    这个 R θ 3~4 毫欧是如何计算的?
    是来自公式 1、50mV/(62.5A/2) 吗?

    问题 3
     你也给了我以下的答案。
    >Q2 和 Q3 取决于您选择的 MOSFET、
    >如果两者相同、则应存在基本的电流共享。
    我认为这机制如下。
    我的想法是正确的吗?

    1.当更多电流流过 FET1 时、FET1 的温度会升高、而 Rdson 会升高。

    2.当 FET1 的 Rdson 增加时、流经 FET1 的电流会降低、而流经 FET2 的电流会增加。

    3.当更多电流流经 FET2 时、FET2 的温度会升高、Rdson 会升高。

    4.当 FET2 的 Rdson 增加时、流经 FET2 的电流会减小、流经 FET1 的电流会增加。

    5.重复 1~4 Ω,所以 FET1 和 FET 2 之间的电流没有太大的差异。

    问题 4
    从 UCC24612 的 VG 引脚到 FET1 栅极的接线长度是否存在差异
    从 VG 引脚到 FET2 的接线长度会导致 FET1 和 FET2 之间的电流差异很大吗?

    请你给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的大力支持。

    您能回答一下客户的问题吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我明天就会回来 (IST)。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    我明白了。 我将等待你的答复。

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请参阅以下答案。

    问题 1: 您可以使用 2.2 欧姆、但这不是一个固定值、您可以根据所需的开启速度而变化。 是的、连接正确。

    Q2.如果两个 FET 相同、则 一个 FET 导通的组合 RDS 可以占其中一半。 RDS ON 将在 FET 数据表中给出。

    Q3.是的、这是合理的。

    问题 4 在 PCB 中、尽管两个 FET 栅极的布线长度不同、但它不会产生太大影响。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的大力支持。

    我会将您的答案发送给客户。
    另外还有一个问题。 我可以提出下面的问题吗?

    Q
    如果变压器的次级侧是中心抽头型、
    他们认为需要两个同步整流器电路。
    如果在此电路中进行续流操作(电流流动
    每个同步整流器元件中从源极到漏极的电压)、
    比例栅极驱动功能是否可能会引起
    一个元件要导通、另一个元件要关断?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请分享原理图。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的大力支持。

    它们还没有详细的原理图。
    他们正在考虑将 UCC24612 用于所连接的全桥转换器。

    请你给我答复他们的问题吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya.e2e.ti.com/.../FullBridgeWithUCC24612.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    请给我答复。

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    今天是 TI 印度的假日。 我的回复可能会出现延迟。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    我知道您很忙、但是您能否给我回复、因为我的客户正在等待您的回答?

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    抱歉、您的延误请参阅我的以下评论。

    当控制器在 VDS 检测上工作时,当 SR FET 的 VDS 超过 为 UCC24612 提供的导  通阈值电压时,无论操作如何,它都会打开 FET。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的大力支持。

    您是说 UCC24612 可用于其电路吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    请给我答复。

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    我认为很难确切地说没有问题。

    您以前见过这种方式吗?

    目前是否有任何疑虑?

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Yamini 已经离开办公室,很快就会回复您。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将等待亚米尼的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此电路中存在续流操作(电流
    每个同步整流器元件中从源极到漏极的电压)、
    比例栅极驱动功能是否可能会引起
    一个元素要打开、另一个元素要关闭?

    尊敬的 Kazuya:

    我们无法保证器件能够解决任何问题、我所说的是、无论运行情况如何、SR 控制器都会检测 FET 的 VDS 并相应地导通。  

    您可以使用 UCC2612 进行并联 FET 连接、以满足前面提到的电流要求。

    由于这个线程过长,我正在关闭该线程,如果您有任何进一步的查询,请打开一个新线程。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    我明白了。

    非常感谢您的长期支持。

    我将关闭此主题、并在 新主题中提出他们的问题。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。