This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:待机模式实现

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627702/tps65219-standby-mode-implement

器件型号: TPS65219

尊敬的 TI 团队:

我在设计中一直使用 TPS6521905 PMIC 为 SOC 供电。 在 PMIC 的运行状态下、根据配置正确生成所有输出电压轨。 我还使一些输出轨被禁用、一些输出轨即使在待机模式下也被启用、以在 SOC 中实现暂停模式。 当我尝试通过将 STby 引脚置为有效来进入待机状态时、实际不会正确禁用需要禁用的电源轨。 从运行状态更改为待机状态时、我可以在该特定电源轨上看到一些中间电压。 输出轨未正确放电。 您能为此提供一些修复建议吗? 是否在进入待机模式时启用了任何有源放电机制、以防止这种不当放电。

由于禁用电源轨的输出端存在该残余电压、因此当我尝试从待机模式恢复到活动状态时、所有电源轨都被禁用。 出现此行为的原因可能是什么。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaganapathi:  

    默认情况下应启用有源放电(这不是基于 NVM)、请检查寄存器 0x2A 以确保启用放电。

    否则、您能告诉我该电源轨上的总电容和负载吗? C_OUT 和负载会影响放电时间。
    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah Lao:

    为 PMIC 供电后、我们不会更改任何 DISCHARGE_CONFIG 寄存器、因此默认情况下处于启用状态。 我甚至更改了断电序列配置、但这种情况是随机发生的。 有时输出会正常放电、但有时会不正常。 我想知道这种行为的可能原因。
    更改断电序列时隙是否会给出任何正响应?

    输出轨上的总电容约为 56uF。

    已在此聊天中共享配置文件。 请查看并建议对此行为进行一些修复。
    https://drive.google.com/file/d/11eZYHSrTNp520DGXY7LKUmNXJEoj3GNz/view?usp=sharing


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaganapathi:  

    您在哪个特定滑轨上观察到该问题?

    谢谢、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    问题出在降压稳压器 2 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    您有任何解决此问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    对此问题有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaganapathi:  

    很抱歉耽误了很长时间。  

    1. 您是否能够断开 SoC 负载与 PMIC 的连接、并测试 Buck2 电源轨是否仍然存在放电问题?

    2. 在工作模式下、如果您通过 I2C 手动禁用 BUCK2、则电源轨是下降还是保持高电平?

    似乎下游的某种连接可能会使电压保持在高电平并阻止放电。

    此致、
    Sarah