请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25756
我正在尝试在系统未连接电源时读取电池电流。 我只是连续读零。 添加电源时、便会得到充电电流。
问题:是否可以获得电池电量耗尽电流? 我是否必须将 BQ25756RRVR 置于特定模式才能实现它? 我不在反向模式下使用 BQ25756RRVR。
我的当前流程如下:
充电时:converter→POUT -> SRP→RBAT→SRN→Battery
未充电时:BATTERY→SRN→RBAT→SRP→POUT
我将电子负载连接到 POUT。