This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756RRVR 电池模式电流消耗

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632636/bq25756-bq25756rrvr-battery-mode-current-consumption

器件型号: BQ25756

我正在尝试在系统未连接电源时读取电池电流。 我只是连续读零。 添加电源时、便会得到充电电流。

问题:是否可以获得电池电量耗尽电流? 我是否必须将 BQ25756RRVR 置于特定模式才能实现它? 我不在反向模式下使用 BQ25756RRVR。  

我的当前流程如下:

充电时:converter→POUT -> SRP→RBAT→SRN→Battery

未充电时:BATTERY→SRN→RBAT→SRP→POUT

我将电子负载连接到 POUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawid、

    我不建议将电子负载连接到 POUT。 充电器使用通过检测电阻的电流来控制电感器的开关。 将负载施加到 POUT 可能会导致运行不稳定。

    您是否可以改为施加与电池并联的负载?

    此致、
    Ethan Galloway