Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620
器件型号: TPSM843620
尊敬的专家:
我们将 TPSM843620 用作工业应用的 12V 至 3.3V 和 5.0V 降压转换器。
我们在原理图和 PCB 上进行了非常标准的设计、 在 3.3V 和 5.0V 输出下的空载电流(只有几个 10mA) 太)太高、转换器表面和输出电容器上的表面温度也很高 (60-80°C)。
我们也很遗憾地看到所有其他器件都存在这个问题。
我附上转换器的原理图和 PCB 设计、请帮助我们找出导致问题的原因。 PCB 有 4 层(红色表示顶部,深蓝色表示底部,小蓝色表示第三个接地层)。 请注意、我为您推荐的信号创建了一个小的接地岛。 这个小岛在一个点连接到大平面。
提前感谢、
Andras Magyar