Other Parts Discussed in Thread: LM5148
器件型号: LM5148
主题中讨论的其他器件: test2、
专家您好:
【问题】
在我的测试中、系统会比预期更早进入 OCP。
【测试条件】
VIN=24V、30V 和 36V (VDD_SRC)
VOUT=12V(由 VOM 测量)
开关频率= 678kHz
Rsense=5m Ω
扼流圈= 4.7uH ( DCR = 7m Ω、Irms = 13.5A、Isat = 26A)
测试 1:
Vin = 24V、Vout = 12V
-负载电流从 1A 到 7.5A :输出为 12V
-在 8A 负载下:输出电压降至~7V
测试 2:
Vin = 30V、Vout = 12V
-负载电流从 1A 到 6A :输出为 12V
-在 7A 负载下:输出电压降至~10V
测试 3:
Vin = 36V、Vout = 12V
-负载电流从 1A 到 6A :输出为 12V
-在 7A 负载下:输出电压降至~10V
测试 4:
将 C158 修改为 820pF、结果与之前的测试相同。
测试 5:
修改 fsw 350kHz、结果与之前的测试相同。
是否有任何建议要检查或改进哪些内容以避免早期 OCP 触发?