This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148 OCP 问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631278/lm5148-lm5148-ocp-issue

器件型号: LM5148
主题中讨论的其他器件: test2

专家您好:

【问题】

在我的测试中、系统会比预期更早进入 OCP。

【测试条件】

VIN=24V、30V 和 36V (VDD_SRC)

VOUT=12V(由 VOM 测量)

开关频率= 678kHz  

Rsense=5m Ω

扼流圈= 4.7uH ( DCR = 7m Ω、Irms = 13.5A、Isat = 26A)

测试 1:

Vin = 24V、Vout = 12V
-负载电流从 1A 到 7.5A :输出为 12V
-在 8A 负载下:输出电压降至~7V

测试 2:

Vin = 30V、Vout = 12V
-负载电流从 1A 到 6A :输出为 12V
-在 7A 负载下:输出电压降至~10V

测试 3:

Vin = 36V、Vout = 12V
-负载电流从 1A 到 6A :输出为 12V
-在 7A 负载下:输出电压降至~10V

测试 4:

将 C158 修改为 820pF、结果与之前的测试相同。

测试 5:

修改 fsw 350kHz、结果与之前的测试相同。

是否有任何建议要检查或改进哪些内容以避免早期 OCP 触发?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题

    我们将对其进行研究、然后返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne

    感谢您提供有关 TEST2 中 LM5148 OCP 问题的详细测试结果、原理图和图像。 稳态电流保持在预期峰值限值以下、并在高达 250kHz 的频率下获得一致的结果(在低频下没有早期 OCP)有助于显著缩小这一范围。


    重要观察结果:
    •VCL > VCC 违反 LM5148 操作((VCC 调节~5V;VCL 必须保持≤Ω<xmt-block2> VCC</xmt-block> 以避免未定义的行为)。 VCC。
    •原理图显示了将 VCL 连接到 COL 的后置滤波器(可能是 CS 放大器输出);ISNS+/VCL 上的过大纹波或噪声可能会错误地钳位/升压 VOUT。
    •峰值电流限制在 VCS-TH = 60mV(典型值)在 ISNS+到 VOUT 之间发生跳变;如果 RSENSE/DCR 缩放正确、则您的负载(高达 7A)对齐、但提前输入表明灵敏度或失调电压。


    建议的检查:
    •测量直流电压:确认 VCL≤VCC (5V) 稳态;示波器 VCL 纹波(<100mV 理想值)。
    •CS 路径验证:开尔文检查 ISNS+到 VOUT 差分(预期峰值小于 60mV);验证 Rsense(或 DCR+RC)是否与预期的 Ipk 匹配。
    •噪声/环路稳定性:示波器 SW、振铃大于 60mV 时的 ISNS+;检查 EXTCOMP(如果悬空,则为内部补偿)是否存在振荡。
    •温度影响:RSEN 温度系数或 RSETA 加热可能会改变限值;如果未完成、则在 85°C 处重新测试。


    后续步骤:
    如果 VCL≤VCC 保持、并且 CS 在 7A 时测量值~60mV(未超过)、建议:
    将 Rsense 稍高一点可降低灵敏度。
    如果出现明显纹波、请添加 CS 滤波电容器 (10pF 至 47pF)。
    Re 测试完整矩阵 (24V-30V in、100kHz-500kHz)。

    希望这有所帮助

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你