This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:电子保险丝中实现的恒定功率引擎?

Guru**** 2892860 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2481, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633028/tps25990-constant-power-engine-implemented-in-efuse

器件型号: TPS25990
Thread 中讨论的其他器件: TPS2481

在像 TPS2481 这样的较旧的热插拔器件中,有一个“恒定功率引擎“。 在 60A 电子保险丝 TPS25990 中找不到此特性。 电子保险丝中是否跳过了此功能?

恒定功率引擎对旧器件很有帮助。 V_OUT 降低、但未完全关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uwe:

    我将由星期一回复您。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uwe:

    新的热插拔控制器中仍然存在功率限制特性。 您可以通过在 PWR 引脚和 GND 之间添加 R_PWR 电阻来设置功率限制。

    LM5066H

    在 TPS25990 中、不是功率限制、而是在启动期间存在有源电流限制。 可以通过在 TPS25990 器件中的 ILIM 到 GND 之间添加电阻器来设置它。

    此致、

    Mani。