This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:查询栅极电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5066H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633186/lm5069-query-on-gate-current

器件型号: LM5069
主题中讨论的其他器件: LM5066H

您好、
LM5069 的栅极电流为 16uA。 它是否不以非常慢的速率导通 MOSFET?
如果我必须将此 IC 用于高电流/电压应用(通常为 100A)、100V 是否适合 IC? FET 最终满足从关断到导通的重要 SOA 要求。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandeep、

    我将由星期一回复您。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandeep、

    开通时间由输出电容器决定。

    如果我必须将此 IC 用于高电流/电压应用(通常为 100A)、那么 100V 是否适合 IC? [/报价]

    LM5069 可在 100A、80V 下使用。 LM5069 输入电源的工作电压仅为 9V 至 80V。

    您可以使用 LM5066H 器件实现快速导通、LM5066H 可以在 90V 输入电源之前工作。与 LM5069 相比、LM5066H 在采用 PMBus 接口时更加稳健。

    此致、

    Mani。