Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5066H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5069
主题中讨论的其他器件: LM5066H
您好、
LM5069 的栅极电流为 16uA。 它是否不以非常慢的速率导通 MOSFET?
如果我必须将此 IC 用于高电流/电压应用(通常为 100A)、100V 是否适合 IC? FET 最终满足从关断到导通的重要 SOA 要求。