This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:拒绝申请完整的数据表

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628764/ucc5880-q1-request-for-full-datasheet-denied

器件型号: UCC5880-Q1

尊敬的先生或女士:

我代表西波希米亚大学研究团队就 UCC5880-Q1 栅极驱动器与您联系。

我们计划将该组件用于研发活动、特别是设计和实施自动双脉冲测试 (DPT) 系统。 该系统还将作为学生最终论文项目的核心部分。

此外、该器件旨在用作大米研究中心(电气工程区域创新中心)内研发活动的新栅极驱动器平台的基础。 更多信息可在此处找到: https://rice.zcu.cz

我们希望申请访问完整数据表和任何其他可提供的技术文档。 详细信息对于在我们的应用中正确评估、设计和安全实施该器件至关重要。

如有需要、我们很乐意提供有关我们的项目或机构附属关系的任何进一步详情。

提前感谢您的时间和支持。

此致、
Ing. Jakub Novotný
电力电子与驱动部门研发工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    感谢您联系我们! 您能否分享有关您的项目的一些详细信息以及为何需要完整数据表。 如果您与公司有合作关系或赞助关系、请告知我们。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。

    我们目前正在西波西米亚大学的研发活动中评估 UCC5880-Q1、以用于自动双脉冲测试 (DPT) 平台。

    我们的主要用例是用于功率半导体器件表征的自动双脉冲测试 (DPT) 平台。 此设置也将用于主论文工程中。 在此背景下、我们正在开发一个具有可调节栅极电阻和可配置电源电压 (Vdd、Vee) 的先进栅极驱动器平台、可实现灵活的测试条件。

    更广泛地说、我们专注于电力电子、持续评估适合我们内部研发平台的驱动器 IC。 我们在研究项目和合同研究方面与工业合作伙伴合作、在这些活动中、我们已经就 SiC 电源转换器测量主题与 TI 取得了联系。 由于这些合作、一些详细信息可能需要遵守 NDA。

    访问完整数据表对于正确进行评估、确保设计安全并集成到我们的系统中非常重要。

    如果需要任何其他信息、请告知我。

    此致、
    Jakub Novotný
    西博赫米大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    感谢您提供补充信息。 您提到、您与行业合作伙伴在研究和合同项目方面进行了合作、您是否能够确认您是否与公司有合作关系或赞助关系、如果有、请告知我们他们是哪些公司。  

    为了 分享完整的数据表、我们需要确认您和您的赞助商/合作伙伴也签订了 NDA。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。

    我们在西波西米亚/米斯大学的工作涉及与多个工业合作伙伴的合作,涉及各种研究和合同项目。 然而、这些合作通常受各个 NDA 的约束、因此我们不能在这种情况下披露特定的公司名称。

    对于这一特定活动、UCC5880-Q1 的评估是在学术研发框架内进行的、并不与一家赞助公司挂钩。

    请告诉我、这是否是一条合适的前进道路。

    此致、
    Jakub Novotný

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    明天我将更新这个问题、感谢您的耐心。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    感谢您联系我们 、很遗憾、如果没有 NDA、公司也无法为该项目提供赞助/合作伙伴、我们无法访问完整的数据表。

    请随时在您的研究中使用该设备。  在没有明确 业务原因和 NDA 的情况下发布专有信息会给 TI 的知识产权带来 重大风险。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。

    我似乎有一个误解、所以让我澄清一下预期的用途。

    初始用例位于一个硕士论文工程中、我们的目标是设计和评估前面所述的栅极驱动器平台。

    在这项工作的基础上,我们将开发一个更通用的平台,并将其用于工业合作伙伴和合作项目的研发活动中。

    不过、我想澄清这些合作的性质。 在典型情况下、我们的合作伙伴为我们提供晶体管或电源模块、然后对其进行表征并返回测量结果。 我们不会透露测量设置或所使用特定元件(包括栅极驱动器 IC)的内部详细信息。 此信息与我们的合作伙伴无关、并保留为内部信息。

    同样、在其他情况下、合作伙伴会自带系统、我们在不共享测试基础设施实施细节的情况下进行测量。

    我希望这澄清了情况。

    此外、TI 和西波西米亚大学之间应已签订一项 NDA。

    鉴于此、是否可以授予对完整数据表的访问权限?

    感谢您的考虑。

    此致、
    Jakub Novotný
    西波希米亚大学/稻米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    我们检查了西波西米亚大学的所有 NDA、我找不到一个。 如果您详细说明您需要什么内容、我们可以帮助您找到适合您应用的非 NDA TI 产品。 您还可以访问 TI.com 以搜索其他栅极驱动器、并查找具有保护特性或隔离等特性的器件。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的留言。

    我在内部进行了检查、您回答正确–我们目前没有与您签订 NDA。 您是否可以向我的电子邮件发送 NDA 草稿? 我想完成这个步骤。

    过去、我们讨论了一些与测量相关的主题、但 NDA 从未最终确定。 如果可能、我更愿意通过电子邮件来处理此问题。

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    Jakub



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的留言。

    我在内部进行了检查、您回答正确–我们目前没有与您签订 NDA。 您是否可以向我的电子邮件发送 NDA 草稿? 我想完成这个步骤。

    过去、我们讨论了一些与测量相关的主题、但 NDA 从未最终确定。 如果可能、我更愿意通过电子邮件来处理此问题。

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    Jakub



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    在继续执行 NDA 之前、您是否能够澄清您是否与某家公司合作? 如果没有、我建议查找非 NDA 类型的 TI 产品。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。

    如果我们讨论使用 TI 驱动程序、目前我们不会与任何公司合作。 目前、我们的首要任务是获取我的学生硕士论文的完整数据表。

    接下来、我想问一下我们如何开始 TI 和 UWB 之间的 NDA 流程。 您是向我的电子邮件发送表单、还是我们应该遵循另一个流程?

    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    无论 NDA 的状态如何、我们在业务上都不能分享这些敏感信息、因此我们目前不会提供这些信息。 我建议使用 TI.com 来搜索可满足您需求的其他栅极驱动器。  

    此致、

    Sebastian Soto