This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43 - EP:COMP 引脚振荡电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633822/ucc28c43-ep-comp-pin-oscillating-voltage

器件型号: UCC28C43-UCC28C43 EP
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

您好:

我们在反激式设计中使用 UCC28C43 控制器。

输入电压 — 180V 至 320V

输出电压 — 15V

 

我们在这里使用 II 型补偿电路、

image.png

 

320V 时、100mA 负载以下是 15V 和 Comp 引脚 (720mV) 上的纹波 (740mV)

image.png

而在 320V、50mA 负载时、以下是 15V 和 COMP 引脚 (3.98V 至 1.040V) 上的纹波 (680mV)。

image.png

而在 270V、100mA 时、comp 引脚上的纹波为 740mV。

 

image.png

 

您能帮我考虑一下在 320V、50mA 负载时 COMP 引脚会受到什么影响吗?

我们没有看到这种很大的振荡在 180V , 270V。

什么因素会向 COMP 引脚添加振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    您的查询正在审核中。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要加上、上述波形是在 R53(RCOMP) 为 11k 、C53(CCOMP) 为 330pF 时获得的。 我们如前所述更新了补偿电路。

    您能帮助我们回复您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    请提供最新更新的原理图、该原理图反映了您对电路板所做的所有更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以回复该查询吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、我的最新问题没有解答、您是否仍将 2 欧姆电阻器用作电流感应电阻器?