This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:FET 问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-DEVICE-FW, BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628774/bq40z50-r2-fet-issue

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50-R1、BQ40Z50、BQ40Z50-DEVICE-FW

尊敬的 TI 支持

 

BQ40Z50-R2 不需要在正常模式下进行充电或放电。

但是、如果我关闭 FET_EN 并收到 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令、它就会产生预期结果。 我在该模式下完成了所有设计设置。

你有什么建议来解决这个问题吗?

谢谢

以下是 bqstudio 截图:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    您是否在 PACK+侧连接了负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    是的。

    它连接到具有电阻负载的升压转换器。

    请注意、我犯了一个错误、我使用的是 BQ40Z50-R1、而不是 R2!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、团队、

    再次感谢您的支持,任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    VC3 和 VC4 是否短接至 VC2?

    是否禁用了按压销功能?

    DA Configuration[2]-> NR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    是、VC2、3 和 4 短接:

    PRES 引脚为 NC、DA Configuration[NR]设置为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    您能和我共享.srec 文件吗、我可以在我的 EVM 上试用一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    这里是:

    e2e.ti.com/.../bq40test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    你有时间检查 srec 数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持团队、

    关于这种情况、我需要您。

    可以帮帮我吗?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 BQ40Z50-DEVICE-FW 软件对 BQ40Z50 电量计进行重新编程可解决此问题。