This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:原理图审阅 9V-36V

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635359/lm76005-q1-schematic-review-9v-36v

器件型号: LM76005-Q1

您好、  

我们的输入电压为 9.5V-35V;(理想情况下,客户希望具有更宽的输入范围,但 Webench 和 Excel 计算器上的仿真显示的是不可阻挡的系统)。

我们正在设计 5V 4.7A 的输出(如果我们突破限制并设置 5A,系统在仿真中也会变得不稳定)。  

这个原理图是否得到了很好的实施? 我们会遇到麻烦吗?  

power.PNG

 

谢谢! 非常感谢所有的反馈意见。

此致、

Cora.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cora:  

    您的开关频率是多少?

    1 — 对于输入电容器,使用了 2x4.7uF 100V 降额电压电容器和 1x100nF 或 2x100nF 100V 高频电容器。  

    2-我会将 C10 减少到 47uF 甚至更低、该值会使环路变慢。 此外、要确保该电容的 ESR 非常低。  

    3:我需要知道您的 fsw、因为 RT 上的 10kΩ 提供的 3.8MHz fsw 非常高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的快速答复!

    3 - I 将 R10 (RT) 设置为未安装。 用于具有默认的 400kHz。 我会将其更新为 99.57kR、因此不会产生混淆

    1 — 谢谢您,我将改用 100V。  

    2-我可以将 C10 更改为更小的 UF;我只是按照我的输入/输出要求中的 TI Webench 建议进行了操作。

    感谢您对该设计提出的任何意见/改进建议

    此致、

    Cora.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cora:  

    我可以将 C10 更改为更小的 UF;我只是遵循了 TI Webench 对我的输入/输出要求的建议。

    Webench 的 150uF 是应用所需的总电容。  

    可以选择 4x47uF 陶瓷电容器 2x47uF 和陶瓷电容器