Other Parts Discussed in Thread: TPS922050
器件型号: TPS922050
您好、
尝试为为 TPS922050D2 供电的 48VDC 电源设计一个 EMI/EMC 滤波器、希望了解该器件将在其整个模拟调光范围内运行的开关频率范围。 我将使用 700mA LED(36-40V LED 灯串压降)工作。 我们计划使用 47 μ H 电感器。
谢谢
Bob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以联系设计工程师。 问他们我的问题。 我提供了 47uH 电感器、LED 电流 (700mA)、指定的 0%至 100%模拟调光。 我使用的是 1MHz TPS922050。 在调光范围内频率是否会下降 2:1、10:1 等? 在有关使用此器件抑制 EMI 的应用手册中、这将是一个很好的主题。 频率范围越宽、设计 EMI 滤波器就越困难。 这是选择此器件的选择标准之一。
您好 Robert:
我在测试条件下进行了一些测试:L=33uH、Iout=1A、Vin=48V、(max) 灯串压降=36-40V、调光无线电=100:1、下面的测试结果仅供您参考:
100%(1.051MHz)、75%(1.045MHz)、50%(1.041MHz)、25%(997.9kHz)、5%(1.030MHz) 以下的频率
请让我们知道我们如何更好地为您提供支持!