This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922050:模拟调光期间的 TPS922050D2 开关频率

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629876/tps922050-tps922050d2-switching-frequency-during-analog-dimming

器件型号: TPS922050

您好、

尝试为为 TPS922050D2 供电的 48VDC 电源设计一个 EMI/EMC 滤波器、希望了解该器件将在其整个模拟调光范围内运行的开关频率范围。 我将使用 700mA LED(36-40V LED 灯串压降)工作。 我们计划使用 47 μ H 电感器。

谢谢

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    感谢您联系我们! 您是否意味着您需要知道 fsw 的最小值/最大值?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行期间、当在~ 0%调光(关闭)至~100%调光(最大电流)范围内运行时、开关频率有多大的变化(以便我可以设计合适的 EMI/EMC 滤波器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    非常感谢您的反馈!

    我们无法提供精确的 fsw 范围、但只能在您的应用下提供典型频率。 在轻负载运行时、实际 Fsw 将降低、并且还将与 ADIM 占空比、电感器、VIN 相关。  或者、您可以订购 EVM 板来测试开关频率。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    请让我们知道我们如何更好地为您提供支持!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以联系设计工程师。 问他们我的问题。 我提供了 47uH 电感器、LED 电流 (700mA)、指定的 0%至 100%模拟调光。 我使用的是 1MHz TPS922050。 在调光范围内频率是否会下降 2:1、10:1 等? 在有关使用此器件抑制 EMI 的应用手册中、这将是一个很好的主题。 频率范围越宽、设计 EMI 滤波器就越困难。 这是选择此器件的选择标准之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    当 LED 电流非常低时、TPS922050 将进入轻负载模式。 请告知您已配置的调光比、以便我可以验证频率变化范围。

    BRS

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    如果客户有更新、请告知我们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调光范围为 0 至 100%。 您能否提供 5%、25%、50%、75%和 100%的频率范围? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我是否可以将其解释为 100:1 的调光比? 您需要将频率范围设置为  5%、25%、50%、75%和 100%、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和是。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我在测试条件下进行了一些测试:L=33uH、Iout=1A、Vin=48V、(max) 灯串压降=36-40V、调光无线电=100:1、下面的测试结果仅供您参考:

    100%(1.051MHz)、75%(1.045MHz)、50%(1.041MHz)、25%(997.9kHz)、5%(1.030MHz) 以下的频率

    请让我们知道我们如何更好地为您提供支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 感谢您的努力! 很高兴看到频率相当恒定、从而使 EMI 滤波器更简单。 此致... Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    谢谢! 我们将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请告知我们。