Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25756E
主题中讨论的其他产品: BQ40Z80、BQ25756
-
尊敬的 TI 团队:
我将对使用 BQ25756 和 BQ40Z80 的 6S BMS 设计进行故障排除。 目前、连接 USB-C 电源时、充电器持续停止并在 STATUS 寄存器中标记 OV 事件。 设置详细信息:电池:6 节锂离子电池。 输入:USB-C PD。 观察:连接后立即触发 OV 标志。 我附上了完整的原理图以供您审查。 您能否查看 BQ25756 前端和反馈环路配置、以查看是否有任何因素可能导致这种错误或瞬态 OV 跳闸?BMS_BOARD_V2.1.pdf