This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756 OV 故障

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637880/bq25756e-bq25756-ov-fault

器件型号: BQ25756E
主题中讨论的其他产品: BQ40Z80、BQ25756

  1. 尊敬的 TI 团队:

    我将对使用 BQ25756 和 BQ40Z80 的 6S BMS 设计进行故障排除。 目前、连接 USB-C 电源时、充电器持续停止并在 STATUS 寄存器中标记 OV 事件。 设置详细信息:电池:6 节锂离子电池。 输入:USB-C PD。 观察:连接后立即触发 OV 标志。 我附上了完整的原理图以供您审查。 您能否查看 BQ25756 前端和反馈环路配置、以查看是否有任何因素可能导致这种错误或瞬态 OV 跳闸?BMS_BOARD_V2.1.pdf 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我有一些调试电路的建议:

    • 您是否可以尝试用具有较低 Vth 电压的 FET 替换开关 FET?  HYG053N10NS1C2 的 Vth 为 2V 至 4V。 您是否可以尝试 VTH 低于 2V 的 FET? 驱动 5V 栅极驱动器很难驱动高于 3V 的阈值电压。 您还可以使用更高的 DRV_SUP 电压、而不是更换 FET。

    • 电路在 V_RAW 节点上是否有电容? 您将需要该引脚上的电容。 还需要在检测电阻上平衡电容。 有关更多信息、请参阅常见问题解答。

    • 您是否可以与 ICHG 和 ILIM_HIZ 电阻器并联安装 RC 滤波器? 您可以使用 ICHG 和 ILIM_HIZ 电阻器上的 EVM 设置作为基准。 RC 滤波器有助于降低充电电流上的噪声。

    • 您可以尝试 300kHz 的开关频率吗?

    • 能否短接 DRV_SUP 和 REGN 之间的电阻器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
    您这么多的建议。
    我会尝试这些提示,并很快回到你