Other Parts Discussed in Thread: BQ24070
器件型号: BQ24070
您好:
说明:
关于 BQ24070、我观察到、在未连接电池且处于模式、为 IN 引脚供电、且负载连接到 OUT 引脚时、STAT1 和 STAT2 引脚存在以下行为。
- 行为 A: STAT1 开启→STAT2 开启→STAT1 开启(重复周期)
- 行为 B: 只有 STAT1 开启
- 行为 C: STAT1 和 STAT2 都关闭
我想确认这些行为的原因及其对 OUT 引脚的影响。
- 以下关于 A、B 和 C 原因的假设是否正确?
对于行为 A: 由于 BAT 引脚断开(仅连接到外部电容器)、它会重复一个电容器充电/放电周期。 这会使 IC 在“充电“(STAT1) 和“充电完成“(STAT2) 状态之间交替。
对于行为 B: 由于充电电流减小、我怀疑 STAT1 会保持开启状态、并且由于以下原因、它绝不会达到终止阈值:
B-1 (DPPM):OUT 引脚上的负载增加、触发 DPPM 以降低充电电流。
B-2(短路保护):如果 V (OUT) 缓慢上升并保持低于 V (BAT) 200mV、则充电电流限制为 10mA。
B-3(热调节):结温达到 135°C、IC 会减小充电电流。
B-4(输入电压降):V (IN) 降至接近 4.675V(由于电缆电阻等原因)、从而无法达到完全充电电压。
对于行为 C:
C-1(安全计时器):如果行为 B 中的条件持续并超过安全计时器周期、则 IC 会检测到充电故障、将两个 STAT 引脚关闭。
C-2(TS 故障):如果热敏电阻检测到温度故障(例如,高于 50°C)、它将进入充电错误状态、关闭两个 STAT 引脚。 - 对 OUT 引脚的影响:
当 STAT 引脚处于状态 A、B 或 C 时、假设对向 OUT 引脚的电力输送基本上没有负面影响是正确的吗?
(注意:我不包括 OUT 电压降至 DPPM 设定点的情况或由于热关断而禁用输出的情况。)
您能否提供您的见解或确认这些解释是否与器件的内部逻辑一致?
感谢您的支持。