Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
器件型号: TPS22811
TPS22811 在 1000uF 负载下关断了输出。
RIMON = 1K1 (6A) 且 Cdvdt = 3.3nf (0.33V/ms)
1000xuf 时、该电流应仅提供 330mA 浪涌电流、这应该没问题。
只需要 250ms 突发的功率。 TPS 连接到为泵供电的 19Vout 升压转换器。
即使未连接泵、也会关闭。 升压转换器在连接到 PSU 时工作正常。
在连接到 5.5A 阻性负载时、TPS 工作正常。
问题可能是什么? 如何诊断?