This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:为 4 节锂离子电池充电的 BQ25756EEVM 评估版

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EEVM, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629187/bq25756eevm-bq25756eevm-evaluation-to-charge-4s-li-ion

器件型号: BQ25756EEVM
主题中讨论的其他器件: BQ25756E

您好、  

我评估了 BQ25756EEVM、使用台式 PSU 28V、8A 为 4 节锂离子电池充电。  

问题: 电池的充电电流保持在~10A、在 GUI 上、充电器状态保持预充电状态、导致在电池达到充满电时充电不会停止。

情况:  我对 EVM 进行了修改、将新的反馈 2.49k 电阻焊接到 JP2 并断开 JP1 — 这应该会将 VBAT 编程为 16.8V。

我将电源设置为 28V、8A CV、最初将一个 15.2V 电池连接到 EVM。 我使用 cloud /ticharger_GUI/ver/1.4.11/ GUI 来控制 EN_CHG 的开/关状态。  

这些是 GUI 上的设置、如何确保充电状态遵循 BQ25756E 数据表(预充电,CC、CV 等)中的锂离子曲线、并在电池充满电时切断充电?

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zubaidah、

    电池的反馈网络是否正确连接? 您能否使用电压表测量 FB 引脚上的电压? 确保在启用充电之前连接电压表。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    使用电压表测量的 VFB 电压、空载条件且 EN_IBAT_LOAD = 1:

    CE 未启用、VFB = 0.6V  

    CE 启用、VFB = 0.7V

    在 TI 充电器 GUI 上:

    VFB_ADC = 2mV

    FB 电压调节限值= 1566mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zubaidah、

    [引述 userid=“688189" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629187/bq25756eevm-bq25756eevm-evaluation-to-charge-4s-li-ion/6312482

    CE 未启用、VFB = 0.6V  

    CE 启用、VFB = 0.7V

    [/报价]

    这些测试期间的电池电压是多少?

    我对 EVM 进行了修改、将新的反馈 2.49k 电阻器焊接到 JP2 并断开 JP1 — 这应该会将 VBAT 编程为 16.8V。[/报价]

    您说的是 24.9kΩ 电阻器吗? 24.9kΩ 电阻器会将充电电压编程为 4 芯串联。

    此致、
    Ethan Galloway