This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:特性和功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637500/tps7b86-q1-features-and-capabilities

器件型号: TPS7B86-Q1

TPS7B8650BQDDARQ1

a) 调节器是否具有防饱和电路?

b) 稳压器在压降(最坏情况下的输入电压)期间消耗的偏置电流是多少?

D) 稳压器在睡眠状态下的静态电流消耗是多少?

e) 负载突降期间稳压器输出会发生什么变化?

f) 稳压器输入是否受到保护或与负载突降瞬态兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raul:

    a) 当您说反饱和电流是指导通元件体二极管的反向饱和电流? 这不是 指定的或受控的参数。  

    b) 在最坏情况下、稳压器本身消耗约 160u 电流

    d) 当器件关闭时、它消耗的电流应小于 4uA。

    e) 如果负载突降导致输入电压浪涌、则输出可能会出现短暂的纹波(具体取决于该转换的速度)、请参阅线路瞬态波形示例。 输入电容和电缆电感可以通过限制转换的带宽来缓解这种情况。

    f) 稳压器输入电压(和 EN 电压)可长时间承受高达 42V 的电压、而不会造成损坏或性能下降。 该器件不提供额外的保护、因此可能需要外部保护/抑制、以避免超出此范围的负载突降瞬变造成电过应力损坏。

    此致、

    Gregory Thompson