This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066IEVM-626:容性负载 — 问题电流波形

Guru**** 2864430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637581/lm5066ievm-626-capacitive-load---problem-current-waveform

器件型号: LM5066IEVM-626
主题中讨论的其他器件: LM5066LM5066I

大家好、对不起、我使用的是 EVM LM5066、我对十毫秒后的电流波形有疑问。 然后发送计算表、我们可以在其中看到一些参数、但其中一个参数为红色(选定的计时器电容)。 可能是电流波形的原因? [问题 1]计时器尚未开始计数、因为 LA Disipiled Power 未达到 PLIM= 239W。

预期波形电流:

image.png

Cload = 4840uF

LM5066I_XLSXEVM — 默认 Design_Calculator_ 

Idele.4400uF_000.png

另一方面、我们对某些组件的测试值进行了一些更改、如下所示:

  • Ctimer= 3.02uF。  -> TimerUp=157.04ms 且 TimerDown=4.71s
  • Rsns = 2m Ω。 -> ILIM = 25A
  • PLIM= 340W(Rpwr= 91k Ω)
  • CL = 50mV
  • Retryb=闭锁

与这些数据一起使用的计算工作表 ada 为 LM5066I_MODIFIed1.XLS Design_Calculator_

LM5066I_LSXEVM- Design_Calculator_修改 1.XLSX 

当值为 6465uF 时、观察下一个波形中的电荷:

on.340W.6465u_000.png

1) 它表明功率限制不正确,计时器的波形显示波动。 [问题 2]

2) 我将电容值增加到 7840uF、因此其中一个 MOSFET 在启动期间断开。 [问题 3]

3) 在第一个 4ms 之间,电流的波形显示出一个奇怪的形状,但发生时输出是完全放电,这是执行与电阻器在视差连接;否则,没有电阻器,输出充电到 1,68V 然后它是 obteed 下一个:(这将是正确的形式?) [问题 4]

on.340W.5665u_007.png

最后、我需要为一个负载电容器供电、其值为 9600uF。 根据这些结果、我可以说 MOSFET 的 SOA 是故障(管理低电流)、然后我将尝试接下来的更改:

  • 将功率限制-> PLIM= 70W 的值作为最小值、因为模块能够在更多时间内管理更低的电流。
  • 增加 Rsns 的值、这是修改功率限制所必需的。 Rsns 是否有一些最大值? 是否可以施加 10m Ω 的电阻器? [问题 5]
  • 计时器电容器的值必须更改。  

最终计算的工作表是 LM5066I_EVM-Modified2.XLSX Design_Calculator_、如果有必要、您能否发表一些注释? [问题 6]非常感谢。   

LM5066I_TX.EVM-Modified2.XLSX Design_Calculator_ 

加油。