This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:使用 TPS61391 生成负偏置电压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637813/tps61391-using-tps61391-to-generate-a-negative-bias-voltage

器件型号: TPS61391
主题中讨论的其他器件: TPS61390

尊敬的先生/女士:  

我想使用 TPS61391 为我的 APD 生成负偏置电压。 输入电压将为+5V、输出电压应在–40V 至–80V 之间可调节。

我分析了以下应用手册:  

www.ti.com/.../slvaez7.pdf

但是、本文档中的原理图基于 TPS61390。

是否需要进行任何修改才能改用 TPS61391?

此致、  

Canberk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Canberk:

    否、升压功率级功能相同。 没有区别。

    此致、

    Travis