Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, TPS61390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61391
主题中讨论的其他器件: TPS61390
尊敬的先生/女士:
我想使用 TPS61391 为我的 APD 生成负偏置电压。 输入电压将为+5V、输出电压应在–40V 至–80V 之间可调节。
我分析了以下应用手册:
但是、本文档中的原理图基于 TPS61390。
是否需要进行任何修改才能改用 TPS61391?
此致、
Canberk