This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关浪涌电流保护功能的相关信息

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613163/tps25751-regarding-inrush-current-protection-function

器件型号: TPS25751
主题: TPS25221 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们的客户正在评估该器件以用于 DRP 电源系统。

当该器件行为为电源时、他们观察到电源操作停止。

他们认为这是由该器件的浪涌电流保护功能引起的。

因此、我们需要了解该器件浪涌电流保护功能的详细信息(例如 PROTECT 阈值、行为(电流限制或器件关断)等)

您能解释一下以上内容吗?

客户检查了以下寄存器、但这些位均未置位。

  • 中断事件
      第 9 章:我的心
    33:无法提供电压或电流错误
    34 :以后可以提供电压或电流错误
    35:发生电源事件错误
  • 电源路径状态寄存器  
    第 28 章:我是不是也不知道
    第 34 章:我是不是也不知道

我们是否应该检查任何其他寄存器或状态信息、以确定是否触发了浪涌电流保护?

 

此致、

 

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、  

    您能否提供用于其 PD 配置的 JSON 文件?  

    当 TPS25751 用作供电方或仅用于特定情况时、是否有任何连接会发生此问题?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    感谢您的答复。

    与客户确认后、此行为 来自 PP5V 引脚和 TPS25751 的 UVLO 功能之前保护器件的电流限制。

    它们使用 PP5V 线路上的 TPS25221 作为保护器件。 当电源启动时、会启用 TPS25221 的电流限制、因此 PP5V 电压降至  阈值 (VPP5V_UVLO) 以下。

    我认为很难将 UVLO 阈值从器件固定值更改为其他值。

    但是、这是浪涌电流导致的压降、因此我认为、如果我们可以将 UVLO 启用时间从 PP5V 压降配置为低于  VPP5V_UVLO、这可能会有所帮助。

    我们是否可以 通过一些方法来通过寄存器或硬件更改来配置 UVLO 启用时间?

    当 TPS25751 用作供电方或仅用于特定情况时、是否也会对任何连接发生此问题?  [/报价]

    ⇒当 TPS25751 用作供电方时、会出现此问题、但我们不知道是否连接了任何负载。
     我们将与客户确认这一点

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、  

    TPS25221 的电流限值阈值配置为什么? 应根据在 TPS25751 拉电流 PDO 1 电流限值(在 Transmit Source Capabilities (0x32) 中设置的配置以及在寄存器端口控制 (0x29) 中设置的 Type-C 电流阈值来设置电流限值。  

    UVLO 时序在 PD 固件中不可配置、因为它用于保护 PD 系统免受欠压影响以及符合 USB Type-C 和 PD 标准。 我建议检查 TPS25221 电流限制阈值、并据此进行相应调整。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    感谢您发送编修。 我知道您建议调整 TPS25221 电流限值。

    应根据在 TPS25751 拉电流 PDO 1 电流限值(在 Transmit Source Capabilities (0x32) 中设置的配置以及寄存器端口控制 (0x29) 中设置的 Type-C 电流阈值来设置电流限值。  [/报价]

    ⇒据我了解、PP5V 电流限值是由电阻器端口控制 (0x29) 中的 Type-C 电流电阻器确定的。 它们将 PDO1 设置为 5V/PDO1 500mA 源。
     电流限制是根据 PDO1 设置设置的吗?

    它们将 TPS25221 的电流限制设置为约 600mA(使用 RILIM=91k Ω)。 他们想要设置 Type-C 电流电阻器为 0h。

    您能否请您在上面提出意见?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、  

    PP5V 电流限值由 Type-C 电流(在端口控制中设置)和拉电流 PDO 1 电流限值(取决于当前使用的是哪一个)确定。 Type-C 电流的 USB 默认电流设置基于 900mA 电流限制、而不是 500mA。 TPS25751 电流限制设置基于下表:  

    为什么仅供电方 PDO1 电流限制 500mA? 使用 PD 的功耗相对较低。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    TPS25751 电流限制设置基于下表:
     

    ⇒我了解电流限值是根据表设置的。 但是、在下表的 TRM 中、我找不到 2.3A~2.7A(默认值?) 和 3.22A 至 3.78A(设置 4)。

    如果我们要设置这些值、是使用 PDO 拉电流吗?

    此外,当 UVLO 被断言时,我们观察到 TypeC 端口状态= 5h : ErrorRecovery。 是否有其他 指示 UVLO 已置位的寄存器?

    更新 Type-C 状态电阻时、是否有任何方法可以将 I2Ct_IRQ 引脚置为有效?
    我们检查了  表 3-7。 I2C1 寄存器字段说明的中断事件、但是我们找不到 与 Type-C 状态相关的任何位。

    为什么是拉电流 PDO1 电流限制仅限 500mA? 使用 PD 的功耗相对较低。  [/报价]

    ⇒客户已开始在其产品中实现 DRP 功能。 他们希望首先在低功耗条件下开始工作。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    请您就我的问题发表看法。

    此致、
    teritama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Teritama-San、

    Raymond 目前已离职。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    感谢您的跟进。 我期待着你的评论。

    此致、
    teritama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、

    很抱歉耽误时间。

    当用作供电方时、电流限制的工作方式是、它根据您的工作电流考虑完整的最小值和最大值。 例如、如果拉电流 PDO 为 2A、请查看数据表中的这张图表:

    我们不希望在标称电流运行时启用电流限制、因此 TPS25751 上的固件会选择“下一个最高“电流限制... 在本例中、电流限制设置 2 为 2.3A 至 2.7A。 这是不可配置的、固件会根据 PDO 配置自动选择它。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim-san:

    感谢您的回复、很抱歉我的回复延迟。

    我知道电流限值由固件自动设置、不可配置。

    关于下面的其他问题、请告知吗?
    >此外,当 UVLO 被断言时,我们观察到 Type C 端口状态= 5h : ErrorRecovery。
    >是否有其他 表明 UVLO 已被置位的寄存器?

    >并且在更新 Type-C 状态电阻时、是否有任何方法可以使 I2Ct_IRQ 引脚生效?
    >我们检查了  表 3-7。 I2C1 寄存器字段说明的中断事件、但是我们找不到 与 Type-C 状态相关的任何位。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、

    在您的场景中、您能告诉我们在您的 UVLO 测试期间是否设置了以下位吗?

    这可能是一种检查 PP5V 上是否发生 UVLO 的方法。  

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim-san:

    感谢您的支持。 我承认 这种延迟。

    我建议客户检查 PD 状态更新位。

    此致、

    teritama