This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25690:支持超级电容器问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638160/bq25690-support-super-cap-issue

器件型号: BQ25690

尊敬的 Tema:

我们的客户计划将 BQ25690 用于超级电容器应用、我们有以下问题:

1.6S1P 100F、额定电压比为 2.3V、所以额定总电压为 13.8V
2、系统工作电压,13.8~8 伏
3.输入 5V/12V 900mA 或 12V(最好提供)
因此、我们需要将 VREG 设置为非常接近 13.8V(不小于 13.4V)。 是否可以仅对 BQ25690 使用 HW 设置? 或需要固件设置、让电容器过压的情况如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、您可以使用硬件设置来设置 VREG。  但在本例中、电芯数和 VCHG 的组合不会得到 13.4-13.8V 的电压。  我建议使用 I2C 至 FW 来设置所需的确切值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果客户 通过 H/W 将 VCHG 引脚设置为 27.4k Ω、并将 CELL 引脚设置为 8.25k Ω、则总充电电压将为 13.05V、同时优先保持低于 13.8v、则可以通过 i2c 接口进一步调整 VCHG 和 ICHG。 以防止超级电容器被损坏。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的。

    此致、

    Jeff