Other Parts Discussed in Thread: BQ25690
器件型号: BQ25690
尊敬的 Tema:
我们的客户计划将 BQ25690 用于超级电容器应用、我们有以下问题:
1.6S1P 100F、额定电压比为 2.3V、所以额定总电压为 13.8V
2、系统工作电压,13.8~8 伏
3.输入 5V/12V 900mA 或 12V(最好提供)
因此、我们需要将 VREG 设置为非常接近 13.8V(不小于 13.4V)。 是否可以仅对 BQ25690 使用 HW 设置? 或需要固件设置、让电容器过压的情况如何?