This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:输入电流在增大后不返回

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629270/tpsm82816-input-current-does-not-return-after-increasing

器件型号: TPSM82816

您好、
我正在使用 TPSM82816SIER 构建电源。

上电后经过一段时间后、初级侧电流会增加(增加约 5 –10mA)。
在功能测试期间电路板电源已多次打开和关闭、并且在没有通知的情况下似乎出现了增加。
一旦电流增加、它就不会恢复到其原始电平。
该问题发生在不同批次的多个电路板上。

显示屏
输入电压:5V
输出电压:2.5V
负载电流:50mA
模式:FPWM
开关频率:2.5MHz

问题
1.这种现象的可能原因是什么?
 是否可能发生泄漏迁移、从而导致泄漏电流?
 已使用清洁解决方案对电路板进行了清洁。

2.由于这是轻载条件,转换器在低效率区域运行。
 在这种情况下运行是否会导致 IC 在通电时效率随时间推移而降低?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢使用 E2E。

    目前我不知道什么可能导致这种行为。

    您能帮助您澄清一下、增加的输入电流在下电上电后是否恢复到原始电平?

    您是否检查过负载电流是否发生了变化?

    是否可以 将 TPSM82816SIER 替换为已知正常工作的电路板、从而查看其是否符合 IC?

    查看 SW 信号波形也很有趣、该波形可以探测到器件顶部的电感器上 (SW 应为封装 VIN 侧(引脚 1)的电感器端子)、检查 VOUT 波形是否存在振荡也是值得的。 应该比较好器件和坏器件之间的两个信号。

    如果您不介意、我还想查看 该应用的 TPSM82816SIER 部分的原理图和布局。 请您提供吗? (请注意,这是一个公共论坛。)

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    请在下面找到我的答案。

    输入电流会增加、即使在下电上电后、电流也会保持在增加的水平。

    负载电流没有变化。 电路板在静态条件下运行。

    连接到 TPSM82816SIER 的负载 IC 位于同一电路板上、因此可以通过 IC 替代产品进行隔离。
    但是、我尚未确认使用已知良好的器件替换 TPSM82816SIER 是否会改变该行为。

    关于 SW 波形、我目前没有受影响的电路板、所以我稍后会进行检查。

    除了 IC 之外、可能还有其他因素、但对于我的问题 2(轻负载下的效率)、这是否可以作为 IC 特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    在强制 PWM 模式下运行时、效率在很大程度上取决于轻负载区域中的负载电流。 但在相同的负载条件下、我不会预计效率会随着时间的推移而下降。 50mA 负载下输入电流的 10mA 差异似乎需要考虑太多、才能提高效率。  

    您是否能够 PFM 在设计中切换到自动 PWM/PWM 操作(MODE 引脚低电平)并断开负载? 如果是这样、则这将大致显示 TPSM82816SIER 的静态电流。 如果静态电流在这些设备上也显示差异、这将表明设备存在问题。

    目前、我无法确定在 FPWM 模式下观察到的电流消耗差异的可能原因。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有进一步核查的明确时间表、因此我们现在想结束这一项目。
    如果将来有任何问题、我们将再次与您联系。
    感谢您的支持。