器件型号: TPSM82816
您好、
我正在使用 TPSM82816SIER 构建电源。
上电后经过一段时间后、初级侧电流会增加(增加约 5 –10mA)。
在功能测试期间电路板电源已多次打开和关闭、并且在没有通知的情况下似乎出现了增加。
一旦电流增加、它就不会恢复到其原始电平。
该问题发生在不同批次的多个电路板上。
显示屏
输入电压:5V
输出电压:2.5V
负载电流:50mA
模式:FPWM
开关频率:2.5MHz
问题
1.这种现象的可能原因是什么?
是否可能发生泄漏迁移、从而导致泄漏电流?
已使用清洁解决方案对电路板进行了清洁。
2.由于这是轻载条件,转换器在低效率区域运行。
在这种情况下运行是否会导致 IC 在通电时效率随时间推移而降低?
感谢您的支持。