This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4002-SP:能否使用 TPS7H4002-SP 实现反相降压/升压转换器?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4002-SP, TPS7H1301-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638745/tps7h4002-sp-can-i-implement-an-inverting-buck-boost-converter-using-the-tps7h4002-sp

器件型号: TPS7H4002-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H1301-SP

我有+5V 的输入电压、并使用 TPS7H4002-SP、我想获得−0.8V 的输出电压

该器件是否支持反相降压/升压配置以实现−0.8V 输出?

从设计角度来看、所需的输出电流相对较低(低于 50mA)。 但是、我有严格的要求:元件必须采用陶瓷封装、适用于航天应用(防辐射或航天级)、并具有与 PCB 接触的单个散热焊盘。

我希望 TPS7H4002-SP 能够满足这些要求。 否则、我将非常感谢提供满足这些限制条件的替代组件的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    过去、当在 IBB 配置中测试与 4002 类似的器件时、在较高的输出电流下观察到一些非理想行为。 因此、通常不建议在 IBB 配置中使用 4002。 也就是说、您的输出电流极低、因此 4002 的性能可能刚好适合您的用例。

    我推荐 TPS7H1301-SP 作为替代方案。 一款 具有集成 LDO 的新型耐辐射电荷泵逆变器。 此器件也采用陶瓷封装、并具有单个底部散热焊盘。

    https://www.ti.com/product/TPS7H1301-SP

    谢谢、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 查看 TPS7H1301-SP 的数据表后、我相信它可以是一个有效的替代方案。 然而,我注意到,它似乎还没有商业上可用。 能否请您确认是否存在这种情况、或者是否有购买方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattia、

    TPS7H1301 目前处于“预发布“状态。

    /EM(工程器件)和 EVM 现货库存、可在我们发布飞行级器件时购买。

    如需了解此器件的更多信息、我们可以通过与您的 E2E 账户关联的电子邮件与您联系。  

    谢谢、
    Andy