This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:BQ25628E

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639264/bq25628e-bq25628e

器件型号: BQ25628E

你(们)好

我们选择了 BQ25628E、它本身不支持 USB D+/D−或 OTG 模式(这是有意的设计选择)。 我们计划使用外部电路来实现 OTG 功能。

如下图所示、整体系统架构的设计使得当需要 OTG 模式时、U39 (BQ25628E) 将通过 I²C Ω 控制置于高阻抗模式。 在此状态下、U39 内的 Q1/Q2/Q3 将关断、而 Q4 将导通。  
同时、外部降压/升压转换器 (U37) 会将电压升高至 5V (OTG_5V) 并为外部器件供电。 进入高阻抗模式旨在防止反向电流并避免潜在的环路问题。  

以下问题:  

1.在图中,蓝色虚线表示实际的物理连接。 当 U39 (BQ25628E) 进入高阻抗模式(以防止反向电流)时、RBFET (Q1) 将关闭。 在这种情况下、Q1 的体二极管是否仍会导通并导致 PMID 通电?  

 2.进入高阻抗模式时、内部 REGN 被禁用、器件进入低功耗状态。 但是、电池会继续供电。 在这种情况下、是否存在某些电池放电相关功能也可能被禁用的风险?  
   (出现此问题是因为当器件进入高阻抗模式时,REGN 被禁用。 因此、TS_BIAS 将不再通电、并且基于 TS 的电池温度监控功能将处于非活动状态。 这是否会导致任何异常行为或潜在风险?)

3.是否存在与此系统架构相关的其他问题或潜在风险?  

感谢您的支持和帮助。  
(所附的原理图是根据下面的架构图快速起草的,仅供讨论。 它不是官方或最终的设计。)  

222.pdf 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    1:是的、体二极管将导通、PMID 将是 VBUS - RBFET 体二极管压降。

    2:无论高阻态状态如何、REGN 通常在仅电池模式下都不会有效、除非在仅电池模式下启用 ADC。 ADC 在 HIZ 模式下不可用。

    3:对于具有电源路径的充电器、我们优先考虑在所有模式下使 SYS 保持活动状态、当不存在适配器时、高阻态不应该是更高的风险。

    此致、

    Wyatt Keller