Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS25751, TPS62903
器件型号: TPS54531
Thread 中讨论的其他器件: TPS25751、 TPS62903
您好、
我将 TPS54531 与 TPS25751 搭配使用。 这种组合应该能够与所谓的 2S 电池(2 节锂离子电池)搭配使用。 遗憾的是、2 节电池的最低工作电压约为 6V 或更低。 在这种情况下、电路不提供稳定的输出电压 (5V)。 电压的击穿电压约为 2V、并在 TPS25751 中启动了复位。 这种击穿是由 1) 低输入电压(空载) 和 2) 在低输入电压下特定输出电流 (<1A) 产生的。
我现在在输出端使用了一个额外的负载电阻器(200 欧姆)、这以某种方式改善了情况。 在这种情况下、可以在低至 5.7V 左右的电压下运行。 但这种情况并不是真正有信心的。
您可以为此应用提供更好的电路吗、我已经与负责 TPS25751 的工程师进行了交谈。
要求为: 5V 输出、2A 最小值、低至 5.5V 输入或至少 5.8V 输入。 或者是否可以改进现有电路(见下文)。
此致