This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3650R025:并联 2 GaN LMG3650R025

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3650R025, LMG3650EVM-113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635991/lmg3650r025-parallel-2-gans-lmg3650r025

器件型号: LMG3650R025
主题: LMG3650EVM-113 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

1) 我正在使用 TI GaN LMG3650R025。 我希望通过并联两个 LMG3650R025 实现更高的功率、但我无法从 TI 找到与此 GaN 并联的参考设计材料。 你有这件事的材料吗?

2) 我正在阅读评估板 LMG3650EVM-113、并将相同的栅极驱动器用于此评估板。 您能告诉我如何修改 LMG3650EVM-113 中的栅极驱动器来驱动两个并联 GaN 吗?

 

谢谢你。

你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    我将与我的团队核实 LMG3650 器件并联事宜、然后返回给您。

    关于我们的器件、LMG3650 是一款具有集成驱动器的 GaN FET、因此它只需要来自控制器或信号发生器的 PWM 来驱动栅极、因此我们的评估模块没有板载任何栅极驱动器。

    为了将 GaN FET 与集成驱动器并联、需要考虑传播延迟、 该器件内置了栅极驱动器、因此驱动器的传播延迟不匹配都会导致器件之间的热不平衡。 首先导通的第一个器件会吸收所有硬开关 Coss 损耗。

    此致、

    Adithya Ankam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    您能否再次与您的团队核实 、根据公共原理图、评估板 LMG3650EVM-113 具有用于顶部和底部 GaN 的完整栅极驱动器、例如没有集成栅极驱动器的正常 GaN/SiC。

    关于并联连接、答案是 TI 不建议并联两个 GaN? 或者、TI 能否提供 您上面提到的解决方案来处理传播延迟?

    谢谢你。

    你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    我与我的团队进行了检查、发现 LMG3650EVM-113 的设计方式与布局兼容、可用于评估具有集成式驱动器以及其他分立式 GaN TOLL 封装器件的 LMG3650。

    我们使用隔离器为高侧和低侧器件提供 PWM 信号、高侧以 SW 为基准、因此我们有一个隔离器、用于提供信号及其各自接地端的基准、此外隔离器将确保电源接地端和信号接地端被隔离、因此这些信号不受 GaN 的高 dV/dT 等的影响

    此外、请说明并联的 FET 是硬开关还是软开关、我们可以相应地推荐并联指南。

    此致、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adithya、  

    我们希望将此 GaN 用于硬开关应用。 您能否建议如何将它们与详细的栅极驱动器系统以正确的方式并联。

    谢谢您、

    你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    请通过电子邮件联系以使用
    邮件 ID a-ankam@ti.com 、 r-baliyan@ti.com 。

    此致、

    Adithya